This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:与 IMx8m PLUS 连接

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317557/bp-cc3301-interface-with-imx8m-plus

器件型号:BP-CC3301

您好、在向内核添加补丁后、我无法生成内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您能否提供有关您问题的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法将补丁应用到内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    最新 SDK 中未添加 imx8的补丁。 我们将很快在接下来的2周内发布针对 imx8支持的 SDK。 准备就绪后、我会随时向您通报最新情况。  

    但是、如果您可以演示生成错误或您收到的任何其他错误、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这款产品呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    是的、文档存在、但 imx8mp 的补丁尤其不存在。 我暂时把它们挂在这里。  

    e2e.ti.com/.../cc33xx_5F00_kernel.patche2e.ti.com/.../cc33xx_5F00_imx8mp_5F00_dts.patch