This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何将该版本添加到二进制文件和.tar 名称中

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319864/cc3235sf-how-to-add-the-version-of-the-release-to-the-binary-and-tar-names

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我在根据版本更改.bin 和.tar 名称时遇到问题。 我在某个头文件中定义了一个字符串宏。 我能否将此宏添加为生成变量、以便我稍后可以通过 BuildArtifactFileBaseName 进行访问? 因此、我生成的二进制名称必须与版本不同。 是否有其他处理我的问题的方法? 比如向构建系统中添加一些 python/bash 脚本还是向 make 文件中添加一些命令?

Br、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能为您的问题提供更多背景信息吗? 您使用的是 Uniflash 还是 CCS?  

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的 CCS 12.6。 我的主要目标是在我单击"构建"按钮后自动执行我在上面描述的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是一个有趣的问题,我最终不知道如何实施. 这个问题在 CCS 论坛中会更好地得到帮助、而不是在 WIFI 论坛中。 但是、如果您遇到 WiFi 问题、请将其发布在此处。

    此致!

    罗格利奥