This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:无法在休眠/睡眠模式下调试 CC3235MODASF12MONR 模块

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319386/cc3235modasf-unable-to-debug-cc3235modasf12monr-module-during-hibernate-sleep-mode

器件型号:CC3235MODASF

您好  

我正在使用 CC3235MODASF12MONR 模块、每次尝试调试处于休眠/睡眠模式的模块时、都会发生以下错误。

如果我  从目标配置文件中执行"Test Connection"、当器件处于休眠/睡眠模式时、会发生以下错误:

但只要器件处于工作模式、我就能够成功进行调试。  

我的 SOP 配置为000 (SOP 2、1、0) FUNCTIONAL_4WJ 模式或010 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ。  

请告诉我、当器件处于休眠/睡眠模式时、需要进行哪些调试。

谢谢

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    无法 在睡眠或休眠期间使用 JTAG/SWD 调试 CC3235器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我看到你拒绝了上面的答案,你还有其他问题吗?

    此致!

    罗格利奥