This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:可选择在 WL1837上将 PLL 校准器与自定义 wireless-regdb/CRDA 配合使用

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319358/wl1837mod-option-to-use-plt-calibrator-with-custom-wireless-regdb-crda-on-wl1837

器件型号:WL1837MOD

您好、我们在 中国的 SRRC 测试中也未通过杂散辐射测试。 在修改 INI 文件时、我们可以降低功耗、如果可以在 完全禁用通道的情况下使用 PLL 校准器、我想澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为即使禁用了通道、您也应该能够使用校准器工具。 您将执行什么操作来禁用通道?

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica、谢谢回复。

    为了便于测试、我们的认证实验室使用了 PLT 校准器。

    我通过阅读这里的其他线程发现校准器仅受 INI 文件的影响,该文件不提供完全禁用特定通道。

    因此,请进一步说明我的问题,并确认:

    1.是否有办法禁用通道,使校准器不能在其上传输?  

    2.您是否知道除了校准器以外的其他方法可以提供校准器为 WLAN 提供的功能(主要是"在通道 x 在带宽 y 在带宽 y 在速率 z 在功率 p"),将符合可禁用通道的 regdb?

    提前感谢、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nathan:

    我认为 INI 文件只能让您降低 TX 功率。  除了更改国家/地区代码之外、可能无法完全禁用特定信道(即仅使用1-13个信道而不是1-14个信道)、但会进行研究。  

    我建议您使用 https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 上的 WLAN 实时调优工具(RTTT) 并 参考 实时调优工具(RTTT)用户指南  

    Br、

    J·M·托雷斯