This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SDK 编译器兼容性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319483/cc3220sf-sdk-compiler-compatibility

器件型号:CC3220SF

IAM 使用 SDK 版本7.10.0.13和 CCS 版本  12.5.0.00007  

为了进行测试、我从 SDK 导入示例工程、

ticlang 已随 CCS 安装。(ticnag 版本: v3.20.LTS)

但示例项目属性中显示警告 " 所选设备当前不提供 TICLANG 工具链的项目初始化详细信息。 项目可能需要进一步手动设置。"

我没有触摸刚刚导入到 CCS 工作区中的 SDK 示例工程中的任何属性。 如何删除此警告?(是否需要担心)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有注意到这一点、但我得到了相同的结果。

    您可以忽略该警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢