This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:适用于 cc3220sf 的 GCC 编译器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319490/cc3220sf-gcc-compiler-for-cc3220sf

器件型号:CC3220SF

现在我使用的是 SDK 版本7.10.0.13、CCS 版本 12.5.0.00007和 Ticlang 编译器版本 v3.20.LTS (CCS 附带)

我使用的是 FreeRTOS。

我看到 SDK 中也提供了 gcc 示例。

  1. 如果我想为 cc3220sf 使用 gcc 编译器、我应该下载哪个编译器?
  2. TI 为 cc3220sf 推荐的编译器是什么?(gcc/Ticlang/任何其他)。
  3.   gcc 和 ticlang 在性能或优化方面是否有任何差异。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. GNU v9.2.1 (Linaro)是默认值。 如果它未包含在内、您可以从以下位置进行安装:帮助->安装 GCC ARM 编译器工具

    2.我想说 TIClang,但是你也可以使用 gcc 或 IAR (CCS 不支持)。

    3.您可以 在网上找到 Clang 和 GCC 的许多比较。 我认为 Clang 应该更快、内存消耗更低。 我不熟悉 TI 设定的基准测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复