This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:Wi-Fi 在 CC3220S 中无法正常工作

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1318608/cc3220s-wi-fi-is-not-working-in-cc3220s

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: CC3200

大家好、我在 CC3220S 定制设计板中收到   此错误。运行 Wi-Fi 代码时、我们收到此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种 SDK 来连接 CC32xx 或 CC3200?

    如果使用基于 CC3200 SDK 的代码、则预计 CC3220会出现错误行为。 您需要将代码移植到 CC32xx SDK、正如我们在该主题中告诉您的那样

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suryansh:

    您能否指定您正在使用的 SDK 版本? Jan 的另一个正确之处是 CC32xx 和 CC3200 SDK 是不同的、如果从 gen1升级到 gen2、代码将被移植。

    此致!

    罗格利奥