This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:请推荐 Wi-Fi WPS 按钮按压配置演示项目

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317733/cc3220s-launchxl-please-recommend-wi-fi-wps-button-pressing-provisioning-demo-project

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig

尊敬的 TI 工程师:

我有一个 CC3220S Launchpad。

我想在上面开发一个 Wi-Fi 站点、并通过 Wi-Fi Protected Setup 和按钮按压方法将它连接到其他 Wi-Fi 接入点。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我们在 NWP 指南第4.6.3节中记录了有关如何使用 WPS 的示例: https://www.ti.com/lit/swru455 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khan:

    好的、谢谢。

    SysConfig 中是否内置了 WPS 实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    SysConfig 中未内置 WPS。