This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:simplelink.a 似乎缺失。 如何重建?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, CC3235SF, CC3220SF, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317969/cc3235sf-simplelink-a-seems-to-be-missing-how-do-i-rebuild-it

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSERCC3220SFTMP006

我使用 CodeComposer Studio 进行的编译开始失败、因为它找不到:

"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a

如何重建此文件?

我正在使用 CCS 版本:9.3.0.00012
以下是错误消息:
"c:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me -O3 - define=CC32XX -- define=PVA_mH_hc_no /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/lib --define=PVVA_MH --define=Onboard_tMP006 --define=CC3235sf -g --define=CC32XX --define=pva_warning=225 -/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include rom_model -o "PVA1500.out"./source/Common/Hashed-Commands.obj /source/Common/VersionInfo.obj /source/Common/conversions.obj /source/Common/devicePair.obj /source/Common/hash_cmd.obj /source/Common/mainThread.obj /source/Common/network.obj /source/Common/pvaI2c.obj /source/Common/secureFS.obj /source/Common/tcpTx.obj /source/Common/pvaFileSystem/pvaFileSystem.obj System_Fatal /source/Common/pvaFileSystem/pvaFile/source/Pva/calibration.obj /source/Pva/ivsweep.obj /source/cloud_ota/cloud_ota.obj /source/otalib/CdnSolmetricApp.obj "/source/Common/pvaPwm.obj /source/Common/str.obj /source/Common/tcp_rx_thread.obj /source/Common/pvaFileSystem/pvaFileSystem_Fuel /source/Pva/CC3220SF_MH_IO.obj /source/Pva/igbt.obj /source/Pva/kickthedog.obj /source/cloud_ota/platform.obj /source/otalib/OtaArchive.obj "."."."."."."."."."."."."."."/source/Common/powerState.obj "."."""".m.""/source/Common/main_tirtos.obj ""."/source/Common/heartBeat.obj "/source/Common/errmsg.obj ".obj """"""/source/Common/dac.obj ".""/source/Common/batteryManager.obj ".obj " System_Paired /source/otalib/CdnClient.obj "/source/Pva/mhTemperature.obj "/source/Pva/ioExpander.obj "/source/Pva/CrowbarLogging.obj "/source/Common/pvaFileSystem/pvaFile"/source/Common/uart_term.obj "/source/Common/strfunc.obj "."/source/Common/Status.obj "/source/Common/pva_utils.obj "."/source/Common/printFunc.obj "/source/Common/max17260.obj "/source/Common/led.obj "/source/Common/fatalError.obj ".obj "/source/Common/deviceConfig.obj "/source/Common/button.obj "/source/Common/TCP_Listener.obj " "./source/otalib/OtaHttpClient.obj "".CC3235sf.cmd""./CC:/Users/raul/clones/aspenembedded/tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs/Debug/configPkg/linker.cmd -l"C:-l"C:-l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a /ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/third_party/fatfs/lib/ccs/m4/fatfs.a -l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/utils/json/lib/ccs/m4/json_release.a "-l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/display/lib/display.aem4 "-l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/drivers/lib/drivers_cc32xx.aem4 "-l"C:/source/otalib/OtaLib.obj -l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc32xx.aem4 "-l"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/devices/cc32xx/driverlib/ccs/Release/driverlib.a -l"C:/source/otalib/OtaJson.obj "-llibc.a

错误#10008-D:找不到文件"C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a "

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    source/ti/drivers/net/WIFI/ccs 中有一个.ccsproject、您应该能够打开和扩展 simplelink.a。  

    虽然您可以重新构建 simplelink.a、但我会很小心。 因为如果 simplelink.a 被删除、那么其他内容可能会发生改变。 在这种情况下、我建议您重新安装 SDK、因为这些库是预编译的。