This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:哪个 CCxxxx 器件支持 TLS 会话摘要?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317711/cc3220sf-which-ccxxxx-device-supports-tls-session-ressumption

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3301

您好!

是否有任何支持会话摘要的 TI Wifi 设备?  

此致、

塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我认为 TLS 会话应该可以在 CC3220恢复、但您需要在应用程序处理器处运行 TLS 堆栈(例如 mbed TLS)。 TI SDK 或应用手册不提供对此功能的官方支持。

    WiLink 8或 CC3301等其他器件可与支持 TLS 会话恢复的主机配合使用。 因为您需要在主机处理器上运行 TLS 堆栈。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的快速响应!

    您命名的设备也需要第三方 TLS 堆栈、或者 TI 是否有合适的主机软件(包含会话恢复)?

    塞巴斯

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的选项是将器件与外部 TLS 堆栈搭配使用。 CC32xx/CC31xx 中的内部 TLS 堆栈不支持此功能。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供这些信息。

    祝您度过美好的一天!