This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:Radiotool 程序错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1316259/launchxl-cc3235sf-radiotool-program-error

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CC3235SF

你(们)好!

我正在尝试将无线电工具映像文件和 SimpleLinkSDK 服务包从 UniFlash 烧录到 LAUNCHXL-CC3235SF、但当我连接 RadioToolGUI 时、显示错误-211。

我有四个开发板、其中两个可以正常使用 RadioToolGUI。

开发板正常工作的"可用于用户文件"为1312KB、但开发板不能正常工作的"可用于用户文件"为1056KB。

我已按照以下步骤操作、出什么问题了吗?

UniFlash
 选择 LAUNCHXL-CC3235SF 并按 Start Image Creator (启动映像生成器)。

 通过 DeviceType=CC3235SF 和 DeviceMode=developed 创建新项目。

 选择 MCU img (C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Device Images\CC3235SF image\Programming.sli)

 选择服务包文件名。(C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x35\sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin)

 连接、编写、编程映像(创建和编程)。


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nozomu:

    这是您针对两个正在工作的开发板所经历的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    没错。

    然后、经过多次试错、我通过将以下内容设置到 MCU 映像中成功写入。

    我们能够写入的二进制文件如下
    "C:\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\Precompiled binaries\radiotool_CC32xxSF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin"

    感谢你的帮助。

    如果此过程不正确、请告知我们。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nozomu:

    是的、我建议为 LaunchPad 使用该 bin 文件。