This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:BLE 扫描中断 Wi-Fi

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC33-BBB-ADAPT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1316232/bp-cc3301-ble-scan-breaks-wi-fi

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:BP-CC33-BBB-ADAPT

我们将在 BeagleBone Black 上使用 BP-CC33X1 (版本 E2)以及 BP-CC33-BBB-ADAPT。
BBB 映像是 tisdk-cc33xx-image-1p3p2.img

Wi-Fi STA 模式可通过以下脚本正常运行:
/usr/share/cc33xx/sta_start.sh
/usr/share/cc33xx/sta_connect.sh -n -s WPA-PSK -p

通过以下命令可以进行 BLE 扫描:
/usr/share/cc33xx/ble_enable.sh
btattach -B /dev/ttyS1 -S 115200 &
hciconfig hci0上升
hcitool lescan

但 BLE 扫描会中断 Wi-Fi STA。
"hcitool lescan"后 Wi-Fi 连接中断。

我们确实有另一个未解决的问题,可能与此无关,但我想我应提及:
e2e.ti.com/.../bp-cc3301-wi-fi-provisioning-over-ble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享演示此问题的整个串行控制台日志? 我想查看 STA 连接、然后查看 BLE 日志和命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    命令与我最初的帖子相同。
    这是控制台日志:

    e2e.ti.com/.../puttytray_2D00_110505.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一件事需要澄清,我使用 Ctrl-C 停止 hcitool lescan。
    如果我在不启用 Wi-Fi STA 的情况下使用 BLE、Ctrl-C 将不会显示错误消息、同时可一次又一次地执行"hcitool lescan"。

    但是、如果我将 BLE 与 Wi-Fi STA 一起使用、Ctrl-C 会显示如下行中所示的错误:
    ^C^C^C^C [ 189.859739]蓝牙:hci0:命令0x200c TX 超时

    Wi-Fi 便会停止运行。
    另外、BLE 已经耗尽、无法再次进行"hcitool lescan"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。 让我尝试重复这个情景,我会 在几天后回到你。