This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:通过注入自己的加密密钥来保护 OTA

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317307/cc3220s-securing-ota-by-injecting-own-encryption-key

器件型号:CC3220S

您好!

是否有任何方法对 CC3220S 的 OTA 映像进行加密?

使用我们自己的加密密钥进行加密。 是否有应用手册对此进行了说明?

如果有、解密是如何工作的? 我们是否需要将密钥存储在非易失性存储器中?

谢谢

洛克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    如果您正在下载 OTA TAR 文件、数据传输将受到 https 的保护。 但文件本身未加密。 没有官方支持对 TAR 文件进行加密。

    这不是很难做到的。 您需要在您的 TAR 文件上添加像 AES 这样的对称密码器。 密钥的存储取决于您的应用。 您可以将密钥列表存储到固件中(一个密钥仅用于一个 TAR 文件)、也可以将唯一密钥存储到某些非易失性存储器中等。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的工作流是 Web Cloud 到 Phone App、然后是 Phone App 到 CC3220S。

     我们如何与 引导加载程序通信以对 OTA 二进制映像使用加密密钥?

    我们的现有固件将在代码中具有用于解密 OTA 二进制映像的硬编码加密密钥...是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lokesh。

    引导加载程序不使用 OTA TAR 文件、因此它不关心您的加密包装程序。 TAR 文件在应用程序处理器中以 OTA 代码处理,在调用 OTA 处理代码之前,您需要解密数据块(调用 Archive_Process ())

    这取决于您的应用和实施。 这可能是正确的、也可能存在安全风险。 但不应对多个 OTA (TAR)文件使用相同的加密密钥。

    1月