This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:8.13 WLAN 发送器特性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1316651/cc3235s-8-13-wlan-transmitter-characteristics

器件型号:CC3235S

您好!

是数据表"表8-10中规定的发送器输出值。 WLAN 发送器特性:2.4GHz 频段"峰值或平均值。

如果我们采用了与 CC3235MODASM2MON 模块相同的参考设计、那么器件 CC3235SM2RGKR 器件能提供与 CC3235SM2RGKR 器件相同的最大射频平均输出功率吗

关于 Rickard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    它将是平均功率值。

    我相信我关注您的第二个问题、是的、这是一个很好的期望。 想法是在射频路径中使用相同的组件、并匹配 S21和 S11参数。