This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:CAN't 连接到 cc3301创建的接入点

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1315333/bp-cc3301-can-t-connect-to-the-access-point-created-by-cc3301

器件型号:BP-CC3301

root@AM335x-EVM:/usr/share/cc33xx #./ap_start.sh
添加 wlan1接口
[ 74.795407] wlcore:下
wlan0:接口状态未初始化->country_update
[75.128066] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪
[ 75.249396] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
wlan0:接口状态 country_update->enabled
wlan0:启用 AP

root@AM335x-EVM:/usr/share/cc33xx # wlan0:STA f0:D4:15:A7:65:fc IEEE 802.11:已验证
Wlan0:STA f0:D4:15:A7:65:fc IEEE 802.11:关联(AID 1)
Wlan0:AP-STA-CONNECTED f0:D4:15:A7:65:fc
Wlan0:STA f0:D4:15:A7:65:fc RADIUS:启动记帐会话2218FD12F508D63F
wlan0:STA f0:D4:15:A7:65:fc WPA:成对密钥握手完成(RSN)
Wlan0:EAPOL-4way-HS-completed f0:D4:15:A7:65:fc
Wlan0:AP-STA-DISCONNECTED f0:D4:15:A7:65:fc
[147.362151]初始化 XFRM netlink 套接字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    您能解释一下有关您的设置的更多详细信息吗? 您是否在使用 CC33xx SDK? 您是否对 hostapd.conf 进行了任何修改? 您是否正在使用预构建映像?  

    您连接的设备是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 https://www.ti.com/tool/CC33XX-software 上使用的是带有 BP-cc3301的 BeagleBone buck、其中包含针对 AM335x的预构建 CC33xx 映像。
    我修改了 中的 hostapd.conf 指令  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@AM335x-EVM:/usr/share/cc33xx #./ap_start.sh
    第488行:未知配置项"WEP_REKEY_PERIOD"
    配置文件/usr/share/cc33xx/hostapd.conf 中发现1个错误
    无法使用/usr/share/cc33xx/hostapd.conf 设置接口
    无法初始化接口


    这也是最新发生的、我注释说该行还包含  

    #wep_rekey_period=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决