This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD AP 模式自适应性测试失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1313893/cc3135mod-cc3135mod-ap-mode-adaptivity-test-fail

器件型号:CC3135MOD

尊敬的 TI 团队:

CC3135MOD 在 AP 模式下工作、在添加干扰信号  CC3135MOD 停止传输后、我们将信号源的输出功率增加到-50dbm (监管要求为-75dbm/MHz)。

CC3135MOD 认证报告未测试 AP 模式下的自适应性。

但是、在用户指南中、我们声明5G 支持 AP 模式、  

根据法规要求、如果模块没有 针对 AP 模式进行自适应测试、它不应在数据表中声明支持 AP 模式。

我要问两个问题

1.为什么 CC3135MOD 模块的认证报告中没有 AP 模式的自适应性测试数据?

2.在 AP 模式下、CC3135MOD 模块是否会在自适应性测试中失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常在站点模式下测试自适应性。 在 AP 角色中、AP 在每次信标间隔时间发送信标、因此使用 AP 对其进行测试没有多大意义、因为所有连接的站点都不会获得信标、因此会断开连接。  

    此外、自适应性规范明确规定:"在测试期间、UUT 应连接到配套器件。" 因此、这意味着待测器件与被测器件一样连接到被测器件。

    此致、

    什洛米