This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24771RGER:引线框和放大器;引线框镀层

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1313275/tps24771rger-lead-frame-lead-frame-plating

  TPS24771RGER 的 SGS 报告中不包含引线框和引线框镀层。

请为我们提供 引线框和 引线框镀层。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引线框:单侧粗糙引线框、

    引线框镀层: 基底金属铜和 NiPdAu 镀层。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的答复。

    但是,这是作为证据数据对 SGS 报告的查询,而不是对组成的查询。

    请查阅 SGS 报告中的引线框和引线框电镀。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGS 报告的含义是什么? 请指定您的确切需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您能否告知您的电子邮件地址?

    我将向您发送示例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能在这个公共论坛上分享。 我在 E2E 中向您发送了朋友申请。 请接受该更改。 然后、我将通过私人消息共享我的电子邮件 ID。