This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:是否有用于 RTOS SDIO 驱动程序的 CC3301 FW?

Guru**** 2527870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1313281/cc3301-is-there-cc3301-fw-for-the-rtos-sdio-driver

器件型号:CC3301

您好

我下载了 CC3301的 RTOS 示例代码,但其中只有 SPI 驱动程序,没有 SDIO 驱动程序。  

总之、 我通过参考 Linux SDIO 驱动程序完成了 SDIO 驱动程序。 现在我的问题是:  

  cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1.exe 中的固件能否 支持 SDIO 驱动程序?

2.如果无法访问、我们可以使用 Linux SDK 中的固件来与 RTOS SDIO 驱动程序配合使用吗?

3.如果无法使用 Linux SDK 中的固件、可以为 RTOS SDIO 驱动程序提供固件吗?

这是我下载的文件:

https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-hwSdHCtpQK/0.4.0.1/cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1.exe

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    厚模0.4.0.1不包含 SDIO 支持(当前)。 SDIO 支持需要将 BUS_SPI 实现(在 WIFI_platform_cc33xx 中)替换为 BUS_SDIO (我们计划在 将来的版本中添加 BUS_SDIO)、并为您的平台创建 SDIO_ADAPT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 RTOS 系统中使用 Linux SDK 中的 cc3301 wifi FW、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 您需要相同的(加厚 MAC)固件。

    您需要以不同的方式编译 WIFI_platform_cc33xx 库(包含 BUS_SDIO 而不是 BUS_SPI)、然后在应用程序中提供 SDIO_ADAPT 的实现(参考中包含 SPI_ADAPT 实现)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已在 RTOS 平台中验证了 ThickMAC 的 FW、现在可以使用 SDIO 接口、谢谢。