This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:在编程 CC3301时需要支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1314182/bp-cc3301-need-support-in-programming-cc3301

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301、、 TM4C129ENCPDT

您好!

我们已确定为我们的 EV 充电基础设施提供 CC3301。

我们已经采购了 BP-CC3301、并且正在尝试将 CC3301与 tm4c129encpdt MCU 连接。

对于我们购买的 EVK 的功能、我们有以下疑问:

如何在连接到 MCU 时测试电路板的基本功能及其运行情况(BLE 和 WIFI)。

他们的任一代码是否已在此 BP-CC3301上预先烧录?

3.我们只有 BP-CC3301。 是否必须使用 XDS 板或探头来测试和运行此器件?

如何在此设备上启用 BLE 和 WIFI?

5.他们是否有任何命令要发送到模块来查看响应?

哪里可以找到有关此 器件的编程手册和其他详细信息。

请优先级支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    目前、我们仅支持 am243作为 cc3301的主机、如果您想使用 tm4c MCU、则需要进行一些移植。

    要获取适用于 cc3301 MCU 的 SDK、您将需要请求其访问权限。

    https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE

    点击"请求"按钮。

    在提供访问权限后、我们会在 SDK 的"文档"部分准备一份指南、该指南将解答您上述所有问题。

    如果您要使用无线电工具进行测试、则需要 XDS110、否则您可以使用 am243作为主机来运行演示。

    此致!

    罗格利奥