This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:硬件复位后不保留日期时间

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1312629/launchcc3235mod-datetime-is-not-retained-after-a-hardware-reset

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我使用的 Launchpad 与 SDK 5.20的配置演示代码配合使用。 我使用内部 Web 服务器设置新时间。 重新启动器件后、显示默认日期为2013年01月01日00:00:01。 您能帮助我在重置后保留日期吗?

此致、

圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    这是预期行为。 在复位或断电时、PRCM RTC 寄存器将被清除。 RTC 寄存器在休眠过程中会保留。

    如果希望在复位后获得当前时间、可以使用 NTP 协议同步时间、也可以将具有自己电池备份的外部 RTC 连接到 CC3235。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    谢谢你这么多的答复。  

    我们以前将 CC3200用于我们的物联网设备、它不需要当前的日期时间即可将企业(PEAP-MSCHAP) WiFi 连接至本地网络。

    连接到网络后、我们将从 NTP 服务器获取日期时间。

    但是、如果新版本的器件 CC3235没有正确的日期时间、则无法将其连接到同一网络。  这是预期行为吗? 如果这是预期情况、请告诉我们如何解决此问题、因为在连接到网络之前、我们无法从 NTP 服务器获得正确的数据时间。

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    是的、这是预期行为。 EAP 安全证书的过期在 CC32xx (CC3220和 CC3235)器件中进行验证。 有多种方法可以处理这一问题:

    • 使用外部 RTC 来维持时间
    • 在 EAP 连接之前以不同方式设置时间(例如使用 AP 模式)
    • 上传证书/私钥和 CA 文件后、您可以解析此文件以获得过期时间。 在此之后、您可以在证书未过期时将时间设置到 RTC 中。 这种方式没有直接的支持。 您将需要通过自己的代码执行该操作。
    • 您可以禁用对 CA 文件的验证。 这也将禁用过期 EAP 证书的验证。 不建议使用此方法、因为这会带来安全风险。 这可以在手动 EAP 连接(使用 sl_WlanConnect () API)之前完成,使用此代码

    caDis = 0;
    retVal = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, SL_WLAN_GENERAL_PARAM_DISABLE_ENT_SERVER_AUTH, 1, &caDis);
    

    BTW .. CC3235在 EAP 安全性方面具有与 CC3200相同的限制。 对于 RAIUS 身份验证、只能使用 TLS 1.0。 EAP 不支持 TLS 1.2。 由于许多公司不允许使用 TLS 1.0、这可能是一些小型 EAP 网络的互操作性问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的回答。 如果我的 EAP CA 证书从2024年01月16日 到2031年01月16日 有效、我可以在这两个日期之间设置任何使握手成功的日期。  

    请多多指教。

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar

    是的、这应该起作用。

    但请注意、此类时间设置可能会影响用于 Sokcet (TLS)连接的其他证书的验证。

    1月