This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:特定于供应商的证书、OTP 写入错误

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310939/cc3220s-vendor-specific-certificate-otp-write-error

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: CC3235SUNIFLASH

我们 需要 使用自己的证书。 因此遵循以下文档。
使用 SimpleLink WiFiRegistered器件进行供应商器件验证  

器件型号为 CC3220S。

能够使用新证书创建映像。 同时编程产生以下错误。

这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用什么芯片? IC 还是模块?

    如果这是 IC、您在使用什么串行闪存器件?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3220S、我们自己的电路板。  
    串行闪存芯片为  GD25Q32C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了模块中使用的串行闪存(macronix 器件)外、您不能使用其他串行闪存。

    每个串行闪存的 OTP 部分可能不同(大小、命令等)、因此我们仅支持这一特定闪存。

    在"最低要求"一章(串行闪存器件:Macronix MX25R3235FM1IH0)中也对其进行了重点介绍。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的信息。 谢谢 Shlomi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、仍然 将问题嵌套以便有上下文。
    如果我理解正确、 下面是消费类产品中 CC3220S 芯片的 OTA 更新安全方法:

    1.从 RIGHT CA 购买证书 ex. DigiCert 等。

    2.使用供应商特定的证书。 免费。 但它需要用于 OTP 的 macronix 串行闪存。

    3. TI 虚拟认证。 但要与其他人共享、黑客可以通过 OTA 访问该产品。

    我是否缺少安全 OTA 的替代方法?

    此外、如果 TI 与 CA 有任何建议或合作伙伴关系、

    选择哪一个以及 IT 成本和工作量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个选项在 CC3220S 中无法实现。 因为您将找不到能够颁发兼容证书的 CA。 CC3220器件不支持 SHA-384或 SHA-512以实现安全启动。 如果要使用来自 CA 的代码签名证书、则应使用 CC3235S、其中支持 SHA-384或 SHA-512。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加、不能确定虚拟证书的含义是什么。 您能详细说明一下吗?

    一旦拥有了根 CA (或处理此问题的 TI 根 Ca)、就不再需要虚拟证书。

    您应该使用与目录中的某个根 CA 结尾的"真实"证书。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚拟证书是 TI 附带的一种证书。

    关于真实证书、Jan D 说、我们不能使用它、因为它不支持 SHA-384或 SHA-512。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果是这种情况、我们如何确保 CC3220S 的 OTA 过程的安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在内部检查一下、但如果您只是处于设计阶段、我们强烈建议您转到 CC3235器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们已通过设计阶段。 这是现在要介绍的重大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    如果您有一些较旧的过期代码签名证书(例如 DigiCert SHA2保证 ID 代码签名 CA 和 SHA256RSA)、则可以使用它们来为 CC3220S 器件进行安全引导。 CC3220S 的引导程序不会验证过期证书。 如果您没有丢失证书的私钥、则从安全立场来看、使用过期证书是没有问题的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的 

    讲解。 我会尝试找到旧证书。 但这不会容易受到攻击吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 但它需要是您的(您的公司证书)、并且您需要对私钥保密。 如果您将以某种方式获得证书和私钥(例如从互联网下载)、这将带来安全风险。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会检查是否有办法使用较新的证书,让你知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供确认。

    我们是否可以在没有 OTP 部件的情况下使用我们自己生成的证书?

    我们能否将 自己生成的证书直接 放入串行闪存并使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP 当然不是强制性的、可在您想使用自己的信任根(和目录)来验证真实性时使用。

    如上所述、它仅适用于 Macronix 的特定器件。

    如果使用 TI 信任根(和目录)、则需要验证根 CA 已编程到文件系统中、并且它是目录中的有效根 CA。 当然,您需要在授权的根 CA 供应商中签名。

    此处唯一仍需要调查的部分是摘要的大小、此大小可能为384/512、具有 CC3220引导加载程序不支持的新符号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对您的问题的回答:

    • 我们是否可以在没有 OTP 部件的情况下使用我们自己生成的证书? ->不适用于安全启动和签署固件 iamge。 但可以对套接字连接(TLS)使用自签名证书。
    • 我们能否将 自己生成的证书直接 放入串行闪存并使用它们? ->否。 您需要使用 Uniflash (UART 线路)对 sFlash 的 OTP 部分进行编程。 不支持对闪存的 OTP 部分进行 Gang 编程。 可使用 sl_ filesystem API 对用于 TLS 连接的证书进行编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CA 供应商。

    摘要大小有任何更新? TI 拥有它支持的目录但没有建议支持与 TI 框架无缝集成。
    TI 是否有任何 CA 建议?
    使用它们的流畅程度如何?
    这一切都令人困惑、例如 DigiCert/GolSign 之类的 CA 列表的硬件令牌。 它的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 对根 CA 没有特别建议。 您可以从目录中的列表中选择任何一个(当然是未过期的列表)。  

    我仍在探索如何更新目录。

    简单来说、我知道摘要大小大于256的唯一不足是在引导(MCU 映像应用的安全引导)期间。 这是因为它是在基于 ROM 的引导加载程序模式期间完成的。 在运行时、有补丁覆盖384和512、因此您应该没问题(例如在 SSL 连接期间)。

    此致、

    什洛米