This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF 从外部闪存加载并仅从 RAM 运行

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, CC3230SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1312138/cc3220sf-cc3220sf-load-from-external-flash-and-run-only-from-ram

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3230SFCC3235SF

我要将我们的应用从 CC3200转换为 CC3220SF。 可以在生产环境中将 CC3220SF 设置为仅从 RAM 运行。

例如、当 CC3220SF 引导并将外部串行闪存中的应用程序加载到 RAM 中并运行时。

谢谢。

卡森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    是的、这不是问题。 阅读这篇文章、 这里是 Michael 描述的诀窍

    BTW...请勿将 CC3220SF 用于新项目。 使用 CC3235SF 或 CC3230SF。 将您的项目迁移到 CC3220SF 的主要原因是什么?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    谢谢你的答复。 我尝试了 Michael 的技巧、但无法获取 CC3220SF (Launch Pad)从外部闪存加载到 RAM 并运行一个正在运行的应用程序(已使用 JTAG 进行验证以加载 RAM)。 我将介绍引导加载程序方法。

    迁移到 CC3220SF 的主要原因是、我们多年前购买了这款芯片、现在想使用它们。

    卡森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    好的、只需注释使用与代码签名证书相关的 CC3220进行安全引导。 如果您不了解 CC3220 BOoltoader 限制、请查看此项

    1月