This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:修改了 BLE 功率矢量命令

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1311049/wl1835mod-modified-ble-power-vector-commands

器件型号:WL1835MOD

团队、  

您能帮助回答下面我的客户的问题吗:

我们最终通过该实验对模块进行了测试、但我有一个具体与模块 BLE 部分的功率表相关的问题。 根据实验室、为了获得准确的 EIRP 读数、他们必须在运行合规性测试之前执行以下命令:

hcitool cmd 0x3F 0x0182 0x03 0xD3 0xDC 0xE5 0xEE 0xF7 0x00 0x0A 0x14 0x3F 0xFF 0x00 //设置 BLE LP 矢量值
hcitool cmd 0x3F 0x0182 0x09 0xD3 0xDC 0xE5 0xEE 0xF7 0x00 0x0A 0x14 0x3F 0xFF 0x00 //设置 BLE HP 矢量值

hcitool cmd 0x3F 0x1FB 0x00 0x08 0x00 0x01 //启用射频校准

这会设置 BLE LP 和 HP 功率矢量、 但是、自从使用该模块以来、我们从未修改过这些值、因此我觉得我们现在必须修改这些值会令人困惑、因为我们的天线处于指定的合规性增益范围内、因此 BLE EIRP 不应超过10dBi 限制。

因此、我想知道我们是否必须每次运行这些修改过的 BLE 功率矢量命令、或者这是否仅仅是为了运行功率测试? 您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢!

维克托里哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    我们将对此进行深入探讨、并在本周晚些时候

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、  

    请再次查看您是否能够为我们找到答案。  

    谢谢

    维克托里哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    如果客户设备处于 dBm 限制范围内、则无需更改功率矢量。 Im 不确定测试机构是如何测试 EIRP 的、但可能只是在测试中才需要。

    此致!

    罗格利奥