This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:LAUNCHXL 3235SF

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1311908/launchxl-cc3235sf-launchxl-3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

  我正在尝试执行 Matter 示例项目 App-Lock。 我遵循官方文件中提到的所有结构。 当我尝试运行命令"gn gen out/debug --args="ti_sysconfig _root="$home/ti/sSysConfig _1.12.1\"时,我收到错误,原因是  

错误位于//build_overrides/pigweed_environment.GNI:30:41未定义标识符

Get_path_info ("${_bootstap_root}/${PW_setup_virtual_ENV}"、"abpaths")

有人可以尽快帮助您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行"gn"命令之前、您是否运行(成功)"script/bootstap.sh"或"activate.sh"?

    您在使用什么存储库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    非常感谢您的回复

    我尝试运行"scripts/bootstap.sh"、我收到的错误为:

    构建车轮的要求:入门
     错误:子进程已退出并出错
     
     ×获得制造车轮的要求未成功运行。
     │退出代码:1
     ╰─>请参阅上文了解输出。
     
     注意:此错误源于子流程、可能不是 pip 问题。
     获取构建车轮的要求:已完成状态"错误"
    错误:子进程已退出并出错

    ×获得制造车轮的要求未成功运行。
    │退出代码:1
    ╰─>请参阅上文了解输出。

    我尝试 升级 pip ,设置工具和滚轮,但我仍然不能成功运行"scripts/bootstap.sh"。

    如何解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用存储库 https://github.com/TexasInstruments/matter/tree/v1.0-ti-branch 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在运行"bootstap.s"时发送终端日志-我对这些错误不熟悉。

    您是否已经用 apt-get 添加了必要的软件包:

    sudo apt-get install git gcc g++ pkg-config libssl-dev libdbus-1-dev \
         libglib2.0-dev libavahi-client-dev ninja-build python3-venv python3-dev \
         python3-pip unzip libgirepository1.0-dev libcairo2-dev libreadline-dev

    您是在 Linux 还是其他环境中构建的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yess Kobi、我已经建立了 Linux 环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重现...

    请改为使用主线(https://github.com/project-chip/connectedhomeip)、至少直到我们找到修复程序。 构建指令是相同的。