This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:定制电路板中的 C3220S Wifi 连接问题。 在定制电路板上使用 CC3200 IC 时、可以使用相同的代码。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310724/cc3220s-c3220s-wifi-connection-problem-in-custom-board-same-code-is-working-when-we-use-cc3200-ic-on-custom-board

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: CC3200

大家好!

我使用的是定制板 、当我使用 IC (CC3200)时、我的所有示例都正常工作、并且 wifi 也正常工作。 但当我在 定制板上将 IC 更改为 CC3220S 时、我会遇到 Wi-Fi 问题、它未连接、并显示此错误。 可以帮帮我吗?

显示该错误。

函数[ConfigureSimpleLinkToDefaultState]中行[84]处的错误[-1]
输入要连接的 SSID 名称:OnePlus7T
选择安全类型:
SL_SEC_TYPE_SEC OPEN (0)
SL_SEC_TYPE_WEP (1)
SL_SEC_TYPE_WPA_WPA2 (2)
2
输入 SSID OnePlus7T:12345678的密码
ssid:OnePlus7T 密钥:12345678安全: 2
设备 IP:0.0.0.0,网关 IP:10.123.45.1
[WLAN 事件]意外事件[0x30089A]
[WLAN 事件]意外事件[0x30089A]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是刚刚在同一电路板和同一软件上替换了两个芯片组、还是将代码迁移到了 CC3220?

    什洛米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首先、我们在定制 电路板上使用 CC3200、现在我们更改唯一的 IC、位于我们正在使用 CC3220S 的同一电路板上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220S 和 CC3200不具有软件和硬件兼容性。 CC3220S 不是 CC3200的直接替代产品。 需要将 CC3200中的软件移植到 CC3220S。 您的硬件需要重新设计以支持 CC3220。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、当您下载适用于 CC3220的 SDK 时、您应该会看到一个./doc 文件夹。

    在此文件夹中、有一章专门用于此目的、名为"从 SimpleLink Gen1迁移到 Gen2"。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能有其他解决方案吗、因为我仍然面临相同的问题。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有其他解决方案。 如果您要使用为 CC3200在 CC3220上开发的代码、则需要移植您的代码。 为了能够在您的硬件中使用 CC3220S、需要针对此 SoC 进行设计-这意味着您需要重新设计 PCB。

    1月