This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:器件连接至已删除的 WiFi 配置文件

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1311101/launchcc3235mod-device-is-connected-to-the-deleted-wifi-profile

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我已以间歇连接模式在 SDK"power_measurement_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"中执行示例程序。

 从休眠模式唤醒时、它能快速连接至 WiFi。 以下设置有助于进行快速连接。

sl_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICY_CONNECTION、
SL_WLAN_CONNECTION_POLICY (1、1、0、
0)、NULL、0);

我在上面添加了配置代码。

之后、如果我更新新的 SSID、当器件从休眠状态中唤醒时、它会使用旧的 IP 地址与旧的 WiFi 网络进行连接。

当我执行 Sl_Start (0、0、0)时、新配置文件未反映出来

添加新配置文件后、是否有任何方法可以重置网络设置?

此致、

圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有几个配置文件、则遵循一些规则。 这些级别包括优先级、RSSI 级别和安全级别。

    在您的情况下、如果定义了快速连接、则在 AP 可用时最好首先使用此配置文件、因为它是最快的(无需扫描)。

    在这种情况下、您可以做的是不使用快速连接方法(如果您计划使用多个网络、并且您希望动态机制从一个网络移动到另一个网络)、或者保留快速连接方法、但删除您不想使用的配置文件。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的快速响应。

    如果我删除快速模式、一切都正常、但每次连接 WiFi 都需要额外3–4秒。 我想缩短连接时间、因此我将尝试创建一个简单的链接、以快速模式将新配置文件用于 WiFi 连接。 是否可能。 如果我删除所有配置文件、它仍然使用旧 IP、并成功地将数据发送到云。  请提供一些输入来解决此问题

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果定义了 FAST、并且 AP 在无线中、它将始终首先优先使用 FAST、只有在不存在 FAST 的情况下、才会调用其他配置文件。 没有办法绕过它。 FAST 配置文件将根据上次连接的配置文件进行更新、因此、如果无法达到原始 FAST 配置文件、而您使用新配置文件进行连接、则会在下次更新为 FAST。

    此致、

    什洛米