This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:产品 WiFi +天线的符合性

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1311485/wl1835mod-conformity-of-product-wifi-antenna

器件型号:WL1835MOD

我的问题是关于一致性产品。

我公司希望使用来自 Lfaired 的天线: EFB2455A3S-25MHF1 PIFA (250mm)与德州仪器模块 WL1835MODGB 搭配使用。
您知道我们在这种配置中是否符合 FCC 的要求,以及 FCCID : Z64-WL18SBMOD 还是我们会松动它?


TI 的符合性文档中仅显示001-0016 (100mm)。"

此致、

雷米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    如果天线的增益小于或等于报告中列出的类似天线的增益、则应该不会出现任何问题。