This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:绝对最大输出功率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1303542/cc3235sf-absolute-maximum-output-power

器件型号:CC3235SF

尊敬的 TI 团队:

对于 CC3235SF、我有一个关于最高  2.4GHz 的输出功率及其故障模式、以验证它是否会超过 EU 的标准100mW 限制。  

1.在 CCK 调制中、最大输出功率指定为18.3dBm。 这是否不传输任何数据且仅设置为该调制类型(例如仅载波、基本为未调制)?
如果不是、那么仅载波的最大输出功率是多少?

2.在故障情况下,是否存在 超过最大功率的影响(例如1.)?
如果是、那么故障条件下的绝对最大输出功率是多少?

提前感谢您。

此致、

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    该输出功率规格将应用于 CCK 调制。 我们不是仅规定载波。

    2.此功率受固件限制,因此不会出现违反此限制的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您的答复。
    我有一些跟进问题。

    1.实际上、这不是 SWRS215D 表8-10的内容、但 可以在 CC3xxx 无线电工具1.0.3.19中选择载波(CW)。 尽管无法普遍获得、但是否有可能在仅 CW 条件下提供相应规格?

    2.为此,我认为固件是指的是芯片中上传的图像。 是否正确、或者在本例中的 FW 是指 ASIC 中的合成 HW?
    我们考虑芯片中的嵌入式 SW (图像)存在问题的条件。 从而使输出功率不受该软件的限制、以免其 NVM 上的图像出现错误或损坏。  提供其绝对最大值。 输出功率是硬件可以在发生软件故障时产生的功率吗?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    1.在无线电工具中选择 CW 时、您可以预期看到的输出功率为18~20 dBm。

    我指的是控制 Wifi 无线电的固件。 最大输出功率为~20dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    再次感谢您提供这些详细信息。

    这对我们大有帮助。

    为了方便我理解第2项的术语、在某些情况下、FW 还指进入  芯片程序存储器(ROM)的可上传软件(即我所指的图像)。 那么您参考的固件是否是 CC3235SF 中硬件的集成部分? (我将上面的 ASIC 调用、因此没有将其 与映像一同上传到 ROM)?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    是的、这是正确的-这是指位于网络处理器中的固件、而不是 M4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您发送编修。

    这完全 解决了我的问题。

    非常感谢!

    此致、

    理查德