This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何在密码中使用引号连接 AP?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310763/cc3235modsf-how-to-use-quote-in-password-for-connecting-ap

器件型号:CC3235MODSF

您好!

我们的产品基于 AT 命令示例开发。 (SDK 5.20.00.06)

在密码字符串中使用"(quote)时、无论 整个密码字符串是否带有引号、都会发生参数错误。

是否可以在密码字符串中使用引号?

["AT+wlanconnect="AP_SSID"、wpa_WPA2、"pass"word"、、、
错误:参数数量,0

["AT+wlanconnect="AP_SSID"、wpa_WPA2、pass"word、、、
错误:参数数量,0

谢谢。

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、AT 命令不支持它。

    要解决此问题、您可以执行以下操作:

    -添加" AT_COMMAND 示例工程添加/source/ti/net/utils/str_mpl.c (它将覆盖 ATcmd 库中的实现)。

    -在 str_mpl.c 中, 用以下代码更新 StrMpl_getNumVals :

    uint32_t StrMpl_getNumVals(char *src, char intraDelim, char termDelim, char *excludeDelim)
    {    
        uint32_t i = 0;
        char *token = src;
        char *last;
        uint8_t exclude = 0;
    
        /* case of terminate delimiter or no terminate delimiter */
        if ((*src == termDelim) || ((last = strchr(src,termDelim)) == NULL))
        {
            return 0;
        }
        i++;
    
        while (token < last)
        {   
            if (excludeDelim != NULL)
            {
                if ((*token == excludeDelim[0]) && (exclude == 0))
                {
                    exclude = 1;
                }
                else if ((*token == excludeDelim[1]) && (exclude == 1))
                {
                    if(*(token+1) == intraDelim)
                    {
                        exclude = 0;
                    }
                }
            }
            if ((*token == intraDelim) && (exclude == 0))
            {
                i++;
            }
            token++;
        }
    
        return i;
    }

    -构建并运行 at_commands 示例。

    这将使您能够发送诸如"pass" word

    BTW。 我不知道什么是 [",它显示为前缀在你的查询中的"AT+"-你不应该发送这个,消息应该以: AT+wlanconnect=开头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    ["只是终端日志的一部分。

    感谢您的解决方案。 非常有帮助。

    谢谢。

    卡尔文