This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:2M、500K 或125K 编码 PHY

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310462/cc2564c-2m-500k-or-125k-coded-phys

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC3301

 CC2564C 双模控制器器件是否支持 BT 5特定的 PHY (2M、500K 和125K)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    CC2564c 仅支持旧版1M PHY、不支持任何新 PHY。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝牙5.1是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    CC2564C 支持所有需要获得5.1认证的必要功能、但是、它不支持 Code Phy 等可选功能。

    如果您正在寻找可以处理编码 PHY 的器件、我建议您使用不需要主机的 CC2340。 但是、如果您正在寻找收发器器件、新的 CC3301将是最佳选择。 遗憾的是、如果您在寻找双模蓝牙、TI 没有支持编码 PHY 和双模的器件。

    此致!

    罗格利奥