This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:RTOS 的 SDIO 示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1305560/cc3301-sdio-example-for-rtos

器件型号:CC3301

您好、专家:

我尝试找到 RTOS 的 SDIO 的示例代码。

我在下面下载了示例代码并进行检查。

https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-hwSdHCtpQK/0.4.0.1/cc33xx_thickmac_package_0_4_0_1.exe

我发现 SDIO 示例代码如下所示。 它是空的。  

int bus_sendInitCommand (uint32_t config_param、uint8_t fbrw)
{
/*当 bus_sendInitCommand 可用于 SDIO 时进行编码*/
返回 true;

RTOS 的 SDIO 驱动程序是否未就绪、或者我遗漏了某些内容?

在哪里可以找到 RTOS 的 SDIO 的示例代码?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      目前不提供对 RTOS ("Thicked-MAC")的 SDIO 支持。

    我们可能会在以后的版本中提供它、但目前没有日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW。 您正在使用需要 SDIO 的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    我不知道芯片是客户 用的。 此应用是2轮摩托车中的 ECU。

    我可以先参考 Linux 版本吗?

    我应该从哪个文件开始?

    从 swra779中,主机应先发送 CD5/7/9,然后再发送 CMD52。

    我从 AM335记录 SDIO 总线。 它会显示 CMD52->CMD0->CMD8->CMMD5\3\7\52...。

    它看起来不像文档。

    我的客户将第一个命令数据的 CMD5发送给 CC3301、但无响应。  

    因此、我认为在 CMD5\3\7\52之前可能存在其他函数。

    最好有可用的参考代码。

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它应该以 CMD5/3/7 (使用或不使用 CMD0)开头、只有这样驱动程序才能使用 CMD52。

    我对 Linux 驱动程序不太熟悉、因此会将此问题转发给 能够提供帮助的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、我相信这些命令不仅仅用于器件检测。 但对于 MCU、您已经知道连接了什么器件、因此我认为您不必执行命令序列。

    正如 Kobi 提到的,我们目前没有为 SDIO 提供 ThickMAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh,

    下面的流程是让 CC33xx 检测 SPI 或 SDIO、对吧?  

    或者 MCU 可以在没有上述流程的情况下发送 SPI 或 SDIO、并且 CC33xx 可以解析来自总线的消息。

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、

    我实际上不确定。 让我内部讨论一下、下周我会再和您讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我敢肯定、对于任何 SDIO 实现、您不能跳过初始化序列(CMD5、3、7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi, Sabeeh,

    那么、您是否为使用 MCU + SDIO 的客户提供了任何文档?

    是否有计划使用示例代码来支持 MCU + SDIO?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    目前没有支持 MCU + SDIO 的计划、也没有任何文档。