This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:是

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1310117/wl1837mod-yes

器件型号:WL1837MOD

您好、TI 团队:

我们无法 同时运行 ap_start.sh 和 mesh_start.sh。  

如果我们逐个运行 ap_start.sh 和 mesh_start.sh,脚本工作正常。

在 ap_start.sh 后、我们在运行 mesh_start.sh 时收到以下错误。

首次 尝试:

root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx #./mesh_start.sh
添加 mesh0接口
已成功初始化 wpa_supplicant
无法设置接口 mesh0标志(上):设备或资源繁忙
nl80211:无法将接口'esh0'设置为 up
nl80211:deinit ifname=mesh0 disable_11b_rates=0
MESH 0:初始化驱动程序接口失败

第二次尝试:  
root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx #./mesh_start.sh
已成功初始化 wpa_supplicant
root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx 无法设置 interface mesh0标志(up):设备或资源繁忙
nl80211:无法将接口设置为网状模式
mesh0:在驱动程序中初始化网格失败
mesh0:初始化网格失败
网格0:无法加入网格

我们使用以下版本的 hostap 和 wpa_supplicant。

root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx /usr/sbin/hostapd -v
Hostapd v2.9-R8.8
用于 IEEE 802.11 AP 管理的用户空间守护程序、
IEEE 802.1x/WPA/WPA2/EAP/RADIUS 身份验证器
版权所有(c) 2002-2019、Jouni Malinen 和发帖者


root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx /usr/sbin/wpa_supplicant -v
WPA 请求 v2.9-R8.8
版权所有(c) 2003-2019、Jouni Malinen 和发帖者
根目录@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx

注:我将5180频率的信道用于 AP 和网状网络。

有什么我们正在丢失. 请尽快告知我们,我们在此时被封锁。

此致

贾基尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于默认情况下 wlan0启动、因此它保留了两个 MAC 地址中的一个。

    然后、您可以再启动一个角色(网状或 AP)、但不能同时启动两个角色。

    若要对其进行解析并拥有 AP 和网状、需要从 wlan0释放 MAC 地址。

    为此、您只需键入"ifconfig wlan0 down"。

    然后、同时启动网格和 AP、应该不会看到错误以及 wlan1和 mesh0接口。

    此致、

    什洛米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 问题已得到解决。  

    但当我使用手机连接到 AP 时、设备会开始连接、但一段时间后会断开。  

    日志:

    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx # wlan1:sta be:bc:2b:76:1e:4b IEEE 802.11:已身份验证
    WLAN1:STA BE:bc:2b:76:1e:4b IEEE 802.11:关联(AID 1)
    WLAN1:STA BE:bc:2b:76:1e:4b IEEE 802.11:已断开关联
    WLAN1:STA be:bc:2b:76:1e:4b IEEE 802.11:由于不活动而取消身份验证(计时器 DEAUTH/REMOVE)

    我想知道为什么会这样发生?

    此致  

    贾基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以打开一个主题描述新问题的新主题吗?

    这样、它是可以维护的、以防有人遇到相同的问题并寻找解决方案?

    我可以从那里获取它。

    此致、

    什洛米