This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:TI RTOS 与 FreeRTOS

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309983/cc3220sf-ti-rtos-vs-freertos

器件型号:CC3220SF

我们的产品(CC3220SF)是使用 SDK 版本3.30.01.02构建的、出厂时启用了 OTA。 我们计划添加更多功能并更改架构、因此我们打算改用 FreeRTOS、因为当前的团队更熟悉 FreeRTOS。  

  1.  在使用 cc3220sf 进行 FreeRTOS 开发时、我们需要考虑哪些事项? (任何要考虑的文档或要点)。
  2.  我们是否会错过在 TI RTOS 中进行的一些优化、特别是针对 cc3220sf 进行的优化 ?
  3.  是否有任何关于使用 FreeRTOS 为 cc3220sf 设置项目的教程或参考文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在正在使用什么操作系统? TI RTOS?

    在 SDK 中支持 FreeRTOS、因此它应该没有问题。

    据我所知、除了使用 TIRTOS (ROV 功能)更加方便的 RTOS 调试外、FreeRTOS 中没有缺少的特定于 RTOS 的优化。

    我强烈建议查看我们使用 FreeRTOS 作为起点的众多示例之一。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们目前使用的是 TI RTOS、