This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:OTA:升级 SDK

Guru**** 2596485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309984/cc3220sf-ota-upgrading-the-sdk

器件型号:CC3220SF

我们的产品在出厂时已  使用服务包版本 sp_3.13.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6和 SDK 版本3.30.01.02通过 OTA。

因此、如果我们将代码迁移到最新的 SDK、而只更新应用代码(到最新的 SDK)而不升级服务包、就会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这基于非常旧的 SDK 和 SP。

    在 TI 完成的测试应用于一组 SP 和 SDK、因此我们没有不同版本的混合主机和 SP。

    您不打算同时更新 SP 的原因是什么? 有任何原因吗?

    我强烈建议迁移至这两个方面的最新版本。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Itzhak