This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:Simplelink Wi-Fi 发生致命错误的可能原因是什么。

Guru**** 2596515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309352/cc3235modsf-what-are-the-possible-reasons-for-the-simplelink-wi-fi-fatal-error

器件型号:CC3235MODSF

可能与之相关的人员、

我的器件有一个问题。 有时会出现 Wi-Fi 致命错误。 我不知道错误事件到底是什么(原因是现在设备在客户端、我无法为测试目的更改代码)、但我希望您可以为我澄清。 我的问题是、在连接到某个 AP 时器件上可能会出现哪些错误(即使是极少数错误)? AP 的安全类型为"无密码"。

Br、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    出错的原因可能有很多、因此必须更加具体。 您能否说明什么错误或哪个函数会返回错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeh,

    器件从 SimpleLinkFatalErrorEventHandler ()获得错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导致此误差的原因可能有很多。 有关更多详细信息、请参阅从 slFatalErrorEvent->ID 返回的原因代码、例如:

    SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DEVICE_ABORT - NWP 已生效、可能是 NWP 侧出现一些问题

    SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT -主机驱动程序已生效、可能是您的代码中发生栈溢出

    SL_DEVICE_EVENT_FATAL_NO_CMD_ACK -主机驱动器未从 NWP 接收到 ACK 命令

    SL_DEVICE_EVENT_FATAL_SYNC_LOSS -主机驱动程序和 NWP 不同步

    SL_DEVICE_EVENT_FATAL_CMD_TIMEOUT -命令超时已过期

    我认为最常见的原因是由于代码中的错误、如堆栈溢出等。

    1月