This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:移动热点恢复范围后、器件不会重新连接到该特定或任何其他已配置的 SSID

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1308801/wl1807mod-after-the-mobile-hotspot-comes-back-in-range-device-not-reconnecting-to-that-particular-or-any-other-configured-ssid

器件型号:WL1807MOD

我们在器件中使用了 WL1807MOD Wifi 模块和第三方 Wifi 堆栈。 我们的应用程序可以在其中配置三个 SSID。 如果前一个 SSID 不可用、器件将自动搜索下一个 SSID。 我们观察到其中存在一种奇怪的行为。 这种情况是设备连接到移动热点。 移动热点超出范围后、设备会断开连接、当热点恢复范围后、设备将无法连接(即设备在3小时或更长时间后进入范围)。 观察到"SCAN 失败"或"HW_COMMAND_TIMEOUT_ERROR"。 它也不会连接到其他已配置的 SSID。 尝试连接时出现相同的错误。 设备重新启动后、问题就会得到解决。

附件中包含 TI 日志。   下面的第55650行; 有一个逐渐消失的第一个"在过去恢复的客户端"。 第55662行声称、我们希望 TI 帮助找出原因。 我们目前正在使用版本8.9.0.0.79。 TI 的任何提示都很好。  

55650 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
tx_watchdog.c:744 1 Tx Watchdog_Resume 在中恢复了客户端
过去:帧 inq Tsf : 3111411097,免费 Tsf : 3111414941, resumeFrameTsf:
1337943396、暂挂持续时间:2521499595
80ff3b140100995d74b99d6c74b96465bf4fcb074b96
55651 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
ASU.c:2092 1 ASU_ResumeRole 通知 RESUME2SCHED:AT
TSF= 0xB9746CF9、ROLE_STA [角色 ID (16msb):PLAN_uid (16lsb)]=0x0000005b 已恢复。
First+Last index=0x00000002 800311461000f96c74b9005b02
55652 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
Tx_watchdog.c:209 1 Watchdog_Debug 看门狗信息 TX
看门狗启动的角色 BM:0x1、TX 启动=17051415、TX 停止=17051415
803c8d14010001172f0401172f0401
55653 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
tx_description_queue.c:612 1 tx_desc_q_PrintValidDesc 2选1:
tdq 13具有有效的队列类型=Q_TYPE_NON_QoS、START TSF=0xB9745C52、len=30
8030172a01000d08525c74b91e
55654 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
tx_description_queue.c:618 1 tx_desc_q_PrintValidDesc 2:
tdq 13 state=TX_TRANSMITTED、帧类型=0xb0 8000292a01000d12b0
55655 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
tx_description_queue.c:612 1 tx_desc_q_PrintValidDesc 2选1:
tdq 42具有有效的队列类型=Q_TYPE_NON_QoS、START TSF=0x00000000、len=10
8000172a01002a08000a
55656 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
tx_description_queue.c:618 1 tx_desc_q_PrintValidDesc 2:
tdq 42 state=TX_TRANSMITTED、帧类型=0xF3 8000292a01002a12f3
55657 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
event_mbox.c:129 1 Service_Set M 框、设置为 TSF=0xB9746F28
事件 MAX_TX_FAULT_EVENT_ID、EventData (字节1)= 2
800749610100286f74b9001002
55658 1 0 2023年12月19日13:10:27.367 0 0
Event_mBox.c:351 1 __SWI_E.Box Entry_Event 事件向量=0x1000
(缓冲器=1) 8001ff600100001001
55659 1 0 2023年12月19日13:10:27.383 0 0 0
TX_WATCHDON.c:434 1 Tx Watchdog_Main TX 看门狗发生在
客户机 TX_WATCHDOG_FRAME_IN_QUE队 列, passedTime : 1773472128, minTime : 3000000
802cd91501000f8009b569c0c62d
55660 1 0 2023年12月19日13:10:27.383 0 0 0
TX_WATCHDON.c:435 1发生了 Watchdog_Main TX 看门狗
客户端最后 TSF:0x4FBF6564,当前 TSF:0xB9746EE4
800fdf1501006465bf4fe46e74b9
55661 1 0 2023年12月19日13:10:27.383 0 0 0
irq_18xx.c:981 1 handlerDebugMon 断言地址115de 错误
8002fb850100de1501
55662 1 0 2023年12月19日13:10:27.383 0 0 0
TX_WATCHDON.c:436 1 Tx Watchdog_Main 置位错误0
8000de150100
55663 1 0 2023年12月19日13:10:27.383 0 0 0
发布版本.c:46 1 PrintRevision 固件版本(FRev)版本8.9.0.0.79
8000e9d30100

e2e.ti.com/.../glog_5F00_2023_5F00_12_5F00_19_5F00_131330.csv