This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:MSP432

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1307130/cc3135-msp432

器件型号:CC3135

嗨、
我是 Kalpesh Jadhav、是 TI 的新员工、我正在研究 WiFi 模块 CC3135、该模块可用作 MSP432 MCU 的 Booster Pack
IM 使用 CCS stidio 12.0进行开发并了解错误信息  
第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
sl_Start ./main.obj
sl_Stop ./main.obj

我有一个用于启动 WiFi 模块的程序、连接后将停止为 sl_stop
但我认为之所以出现该错误、是因为没有正确导入文件或模块
在此问题上、您能帮助我吗?
我需要该模块尽快正常工作、  

谢谢!

Kalpesh Jadhav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您使用的 MSP432类型和 CC3135 SDK 是什么吗?

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 使用 MSP432P401R Launchpad 并具有 simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10适用于 BoosterPack CC3135的 SDK 插件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用 SDK 中的演示并查看其是否进行了编译?

    什洛米