This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301驱动器加载问题

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1302930/cc3301-cc3301-driver-loading-issue

器件型号:CC3301

AM335x-EVM 登录:[ 36.326221] mmc1:等待硬件中断时超时。
[ 36.331673] mmc1:sdhci:=========== SDHCI 寄存器转储===========
[ 36.338143] mmc1:sdhci:sys addr: 0x00000000 |版本:0x00003101
[ 36.344609] mmc1:sdhci:BLK 大小:0x00000080 | Blk cnt:0x00000008
[ 36.351074] mmc1:sdhci:argument:0xa97fe008 | Trn mode:0x00000023
[ 36.357540] mmc1:sdhci:present:0x01f70000 | Host ctl:0x00000000
[ 36.364006] mmc1:sdhci:power:0x00000000 | Blk gap:0x00000000
[ 36.370472] mmc1:sdhci:wake-up:0x00000000 | Clock: 0x00000000
[ 36.376937] mmc1:sdhci:timeout:0x0000000d | Int stat:0x00000000
[ 36.383403] mmc1:sdhci:Int enab:0x027f000b | Sig enab:0x027f000b
[ 36.389868] mmc1:sdhci:ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
[ 36.396334] mmc1:sdhci:caps: 0x05e10080 | caps_1:0x00000000
[ 36.402800] mmc1:sdhci:cmd:0x0000353a | Max Curr: 0x00000000
[ 36.409265] mmc1:sdhci:resp[0]:0x00000000 | Resp[1]:0x00000000
[36.415731] mmc1:sdhci:resp[2]:0x00000000 | Resp[3]:0x00000000
[ 36.422195] mmc1:sdhci:host ctl2:0x00000000
[36.426653] mmc1:sdhci:===================================
[36.486482]------- [剪切此处]-------
[ 36.491170]警告:CPU:0 PID:59 at drivers/net/wireless/ti/cc33xx/SDIO.c:154 cc33xx_sDIO_RAW_WRITE ]
[ 36.50331]模块链接如下: cc33xx mac80211 SHA256_generic libsha256 SHA256_ARM ICSS_IEP PRU_rproc )
[36.549051] CPU: 0 PID: 59 Comm: kworker/0:5污染: G O 5.10.100-g7a7a3af903 #3
[ 36.558137]硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)
[ 36.564286] workqueue:事件 request_firmware_work_func
[36.570071][ ](relaxed_backtrace),来自[ ](show_stack+0x10/0x14)
[36.578115][ ](show_stack)从[ ](__warn+0xd4/0xec)
[36.585029][ ](__WARN)从[ ](WARN_SLOPPATH_fmt+0x64/0xc8)
[ 36.593012][ ](warn_sleppath_fmt),来自[ ](cc33xx_sDIO_RAW_WRITE+0x158/0x174 [CC3)
[36.603757][ ](cc33xx_sDIO _raw_write [cc33xx_sDIO ]) ](_wlcore_cmd_send+0x)
[ 36.615332][ ](__wlcore_cmd_send [cc33xx]),来自[ ](wlcore_cmd_send_failsafe+0x24)
[ 36.626525][ ](wlcore_cmd_send_failsafe [cc33xx]),来自[ ](cc33xx_cmd_send.part.0)
[36.638072][ ](cc33xx_cmd_send.part.0 [cc33xx]),来自[ ](cc33xx_cmd_interroet+0)
[ 36.656420][ ](cc33xx_cmd_interrogate [cc33xx]),来自[ ](cc33xx_acx_get_fw_versio)
[ 36.676402][ ](cc33xx_acx_get_fw_versions [cc33xx]) from [ ](cc33xx_acx_init_get_)
[36.706515][ ](cc33xx_acx_init_get_fw_versions [cc33xx]) from [ ](wlcore_NVS_CB+0)
[36.726436][ ](wlcore_NVS_CB [cc33xx])来自[ ](request_firmware_work_func+0x54/0)
[36.736162] ](request_firmware_work_func)来自[ ](proce_one_work+0x1c4/0x44c)
[ 36.766242] ](process _one_work)从[ ](Worker_thread+0x58/0x5cc)
[ 36.774381][ ](worker_thread)来自[ ](kthread+0x140/0x184)
[36.796238][ ](kthread)从[ ](RET_from_fork+0x14/0x2C)
[ 36.803497]异常栈(0xc28b9fb0至0xc28b9ff8)
[ 36.826228] 9fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
[ 36.834448] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 36.856223] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[36.862873]--[结束迹线7cbba8069230023a ]--
[ 36.876240] cc33xx_sDIO mmc1:0001:2:SDIO 写入失败(-110)
[ 36.882021] wlcore:错误询问命令失败
[36.906274] wlcore:错误:无法检索固件版本
[ 36.912060] wlcore:错误:获取固件版本失败!
[36.926261] 8<---在此处剪切--
[ 36.929335]无法处理虚拟地址00000014处的内核 NULL 指针引用
[36.946246] PgD=7a8e813f
[ 36.948969][00000014]* PgD=00000000
[36.952570]内部错误:Oops:17 [#1]前置臂
[ 36.957642]模块链接如下: cc33xx mac80211 SHA256_generic libsha256 SHA256_ARM ICSS_IEP PRU_rproc )
[37.002903] CPU:0 PID:59 Comm:kwork/0:5污染:G W O 5.10.100-g7a7a3af903 #3
[ 37011722]硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)
[ 37.017865] workqueue:事件 request_firmware_work_func
[ 37.023407] PC 位于 wlcore_NVS_CB+0x780/0xe50 [cc33xx]
[ 37.028720] LR 位于 wlcore_NVS_CB+0x774/0xe50 [cc33xx]
[37.033966] PC :[ ] lr :[ ] PSR: 60030113
[37.040256] sp : c28b9eb8 ip : 00000000 fp: c4d4a6fc
[37.045500] r10:0000103c r9:c2fc0400 r8:00000000
[37.050744] r7 : 00000000 r6 : bf363000 r5 : c4d4a6c0 r4 : c4d496c0
[37.057297] r3 : c1003048 r2 : 00000000 r1 : c1071fcc r0 : bf35a3e8
[ 37.063852]标志:在模式 SVC_32 ISA ARM 段上的 FIQ 上的 nZCv IRQ 无
[ 37.071016]控制:10c5387d 表:84e60019 DAC:00000051
[ 37.076787]进程 kworker/0:5 (pid:59,堆栈限制= 0x5565824f)
[ 37.083079] Stack:(0xc28b9eb8至0xc28ba000)
[37.087453] 9ea0: c28b9ee4 7ffffff
[37.095669] 9ec0:00000000 00000001 c2fc0410 c2f3f340 c0d9f09c c4d4e1c0 c0d9f0a4 c2894640
[ 37.103882] 9ee0:c100cf80 00000000 c1003048 c28b9f4c c4d4e080 c2883a80 00000000
[ 37.112095] 9f00:dfa2d200 00000000 c4d4e084 c100bfcc c06671e4 00000000 00000000
[37.120308] 9f20:00000003 c2883a80 00000000 c1003048 c4d4e080 c013f790 c28b8000 c10768e0
[37.128522] 9f40:c2883a80 c100bf8c c2883a94 c28b8000 c10768e0 c100bfa0 c100bf8c c013fa70
[37.136737] 9f60:00000000 c2882780 c2882740 c28b8000 00000000 c013fa18 c2883a80 c1953ed0
[37.144951] 9f80:c28827a0 c01445e0 00000000 c2882740 c01444a0 00000000 00000000
[37.153166] 9fa0:00000000 00000000 00000000 c0100148 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 37.161379] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 37.169593] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
[37.177886][ ](wlcore_NVS_CB [cc33xx])来自[ ](request_firmware_work_func+0x54/0)
[37.187599][ ](request_firmware_work_func)来自[ ](proce_one_work+0x1c4/0x44c)
[37.196952] ](process _one_work)从[ ](Worker_thread+0x58/0x5cc)
[37.205082][ ](worker_thread)来自[ ](kthread+0x140/0x184)
[37.212512][ ](kthread)从[ ](RET_from_fork+0x14/0x2C)
[ 37.219762]异常栈(0xc28b9fb0至0xc28b9ff8)
[ 37.224834] 9fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
[ 37.233049] 9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 37.241261] 9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[37.247909]代码:eb5b84f4 e595c444 e30a03e8 e34b0f35 (e1dc31b4)
[37.566214]--[结束迹线7cbba8069230023b ]--


当我尝试将 BP-CC3301与 BBB 连接时,我收到了此内核消息,并且在 ifconfig 中找不到 wlan0 ,我检查了 lib/firmware 文件夹以及   cc33xx_fw.bin、cc33xx_2nd _loader.bin 和 cc33xx-conf.bin 这3也存在我尝试重新绑定但它使系统崩溃。
 我将本文档称作闪存图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    需要检查的几个方面:

    1.是否能确保使用的是来自电源插孔的5V/3A 电源? 如果由微型 USB 端口供电、则电路板将无法正常工作。  

    2.您是否还可以检查 BP-CC3301的方向? 如果插接方式不正确、则它也不起作用。  

    3.在启动过程中,您是否看到电路板顶部的黄色/琥珀色 LED 闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经连接 Beagle Bone 与5V 3A 通过电源插孔,方向 BP CC3301是正确的,黄灯闪烁,仍然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    在您在原始帖子中共享的日志之前、应该还有更多的日志。 您能否同时分享这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7357.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间 e2e.ti.com/.../0726.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    软件明智的一切看起来对我是正确的,所以我仍然不知道是什么问题。 请分享您的电路板设置照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Board_5F00_setup.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    感谢您的分享。 我现在理解了这个问题。  

    您的电路板采用的是之前的器件版本、但该软件与您的器件版本不兼容。 当较新的器件具有"ENJ"时、我看到器件标识"NV2"。 您能否获取我们的新器件修订版? 您可在此处获取新的 BoosterPack: https://www.ti.com/tool/BP-CC3301 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeesh:

    您能否提供此器件版本的软件支持以及在哪里提供了器件标识我无法 在电路板上找到任何 NV2标签、我在启动配置跳线顶部找到了 Rev E2标识。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我找到了 NV2标记。 您能否为它提供软件支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我们不再支持此器件、因此我要求您通过上面的链接获取新的 BoosterPack。 我们昨天还发布了新硬件的1.0.0.0软件。  

    感谢您的理解。