This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:与配置的国家/地区代码相关的 TX 功率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1296474/cc3220sf-tx-power-in-relation-to-the-configured-country-code

器件型号:CC3220SF

您好!

国家/地区代码的设置是否也会影响(最大允许值)变速箱功率?

此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman;

    是的、正确。 这使得器件能够更好地满足各不同地区的法规合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    非常感谢您的回答。

    因此、用于设置 Tx 功率的函数 sl_WlanSet 将使用参数 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_AP_TX_POWER 和 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER 设置相对于活动国家/地区设置的最大允许 TX 功率的 Tx 功率。
    我是对的?

    支持的传输功率也包含在接入点模式下发出的 WiFi 信标中。
    使用函数 sl_WlanSet 更改 Tx 功率是否也会在关联的 WiFi 控制信标信息中消除?

    再次感谢、
    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman;

    对两个问题都是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,非常感谢您的回答。

    我会在接下来的几天检查并发送结果。

    此致、
    罗曼