This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-软件:CC33xx Linux 驱动程序

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM69, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1300249/cc33xx-software-cc33xx-linux-driver

器件型号:CC33XX-软件
主题中讨论的其他器件:M2-CC3301CC3301、AM69、SK-AM62B-P1

下面提供了 CC33xx Linux 驱动程序、但用户需要将其用于其定制硬件。

CC33XX-Linux-AM335

主线 Linux 内核是否会支持 CC33xx?

CC33xx 是否会在不久的将来用于 AM6x 等 MPU 的 EVM 中使用并由 PSDK Linux 提供支持?

CC33xx Linux 驱动程序似乎通过 SDIO 主机接口进行测试。

CC33xx 生产线指南

CC33xx Linux 驱动程序是否支持 SPI 主机接口?

似乎可以在内核配置中启用 SPI。

迁移指南
C:/ti/cc33xx/cc33xx/docs/html/CC33XX-linux/migration-guide.html #内核配置
内核配置
"+CONFIG_CC33XX_SPI=m"

但似乎不建议使用 SPI。

CC33xx Linux 封装发布说明
C:/ti/cc33xx/cc33xx/docs/CC33xx-Linux-Package-Release-Notes.html #限制
限制
"3. 由于不稳定性、不建议将 SPI 用作主机接口"

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    user6000446 说:
    CC33xx Linux 驱动程序是否支持 SPI 主机接口?

    是的、Linux 驱动程序确实支持 SPI 接口。 不过、与 SDIO 相比、它并不是首选。 CC33x 支持52 MHz 的最大通信时钟、符合数据表规范。 因此 SPI 只能以这么快的速度运行。 而对于使用4位总线宽度数据的 SDIO、最大速率为200Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh Khan - San,

    感谢您的答复。

    但似乎不建议使用 SPI。

    CC33xx Linux 封装发布说明
    C:/ti/cc33xx/cc33xx/docs/CC33xx-Linux-Package-Release-Notes.html #限制
    限制
    "3. 由于不稳定性、不建议将 SPI 用作主机接口"

    [/报价]

    为什么不建议使用 SPI?

    限制是否意味着通信速度慢而导致不稳定?

    或者是否有其他原因?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    限制无疑是通信速度。 它之所以不稳定、是因为与 SDIO 相比、它的测试没有很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh Khan - San,

    感谢您的答复。

    主线 Linux 内核是否会支持 CC33xx?

    CC33xx 是否会在不久的将来用于 AM6x 等 MPU 的 EVM 中使用并由 PSDK Linux 提供支持?

    [/报价]

    有任何关于 Linux 对 CC33xx 的支持的信息吗?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主线 Linux 内核在不久的将来是否支持 CC33xx?

    很难提供上线时间表、因为社区和维护人员会决定是否可以接受驱动程序。 但是、我们的目标是将 cc33xx 驱动程序上传到主线。

    CC33xx 是否会在 EVM 中用于 AM6x 等 MPU 并在不久的将来受 PSDK Linux 支持?

    可以。 今天、我们支持 M2-CC3301 (http://www.ti.com/tool/m2-cc3301)、它可以连接到任何具有 M.2连接器的 AM6x EVM。 我们有应用于 AM6x SDK 的单独补丁。 因此、我们在 PSDK 顶部构建了 CC33xx。

    是否有关于 Linux 对 CC33xx 的支持的任何信息?

    是的、CC33xx Linux 驱动程序当前为公开版本: https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan-San:

    感谢您的答复。

    AM62和 AM62A EVM 支持 M2-CC3301。

    从何处获取 AM62的补丁?

    客户希望将 CC3301与 AM69配合使用。

    AM69 EVM 是否支持 M2-CC3301?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、

    哪里可以获取 AM62的补丁?

    请从我之前提到的 CC33XX-软件页面申请软件: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=338267∏_no=CC33XX-SW&ref_url=epd_connect_wcs 

    AM69 EVM 是否支持 M2-CC3301?

    AM69 EVM 的问题是、SDIO 未路由到 M.2 Key E 连接器、因此 CC3301无法与 AM69通信。 驱动程序应该仍然可以在 AM69上工作、但必须首先支持硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan-San:

    感谢您的答复。

    AM69有两个 MMC I/F、但其中一个专用于 eMMC、因此只有一个 SDIO。

    我们希望 SPI 主机接口经过良好测试并且稳定。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    我理解您的顾虑、并会与团队进行核实、看看我们可以做些什么来将其标记为经过测试和稳定。  

    同时、我建议您将 SK-AM62B-P1与 M2-CC3301一起使用进行评估。