This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:自行设计的 CC3301模块无法连接到 simplelink_WIFI_toolbox_2.0.8.fcs

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1301686/cc3301-the-self-designed-cc3301-module-cannot-connect-to-the-simplelink_wifi_toolbox_2-0-8-fcs

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: cc3300

您好、TI 专家。

我们是自行设计的 CC3301模块、但在使用 simplelink_WIFI_toolbox_2.0.8.fcs 时无法检测到我们的模块。

我们连接了 SCLK、SWDIO、RST 拉至3V3、VCC、GND、 但它一直显示对复位的检查。

我们测量了 RST 并将其连接到高电位、但仍然将其拉至低电平。

我们芯片的版本是 NV1、TI 的开发板是 NV2版本。 会有什么影响吗?

此外、我们还尝试了使用版本 simplelink_WIFI_toolbox_2.0.11、但显示了以下消息。

关于这一问题、TI 专家、您有什么建议吗?

谢谢。

B.R. Weili Wang.