This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:如何不使用 nRESET 引脚

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1301769/cc3235modas-how-to-not-use-nreset-pin

器件型号:CC3235MODAS

您好!

我们让 CC3235MODAS 不使用 nRESET 引脚、并将 VBAT_RESET 引脚连接到 VBAT1和 VBAT2引脚。

在数据表中、nReset 被描述为 A、 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    打扰一下。 我将其发布在编辑中间。

    我们让 CC3235MODAS 不使用 nRESET 引脚、并将 VBAT_RESET 引脚连接到 VBAT1和 VBAT2引脚。 在数据表中、nRESET 被描述为"要使器件成功复位、nRESET 引脚必须保持在0.6V 以下至少5ms。"、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsugu:

    您能解释一下"不使用 nRESET 引脚"的意思吗? 它是否未连接到任何东西? 或者您是否没有切换引脚?