This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:如何在 WL1835MOD 上设置占空比

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1301344/wl1835mod-how-do-we-set-the-duty-cycle-on-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

您好!

在发射测试中、我们需要 控制 WL1835MOD 上的占空比。

您能帮助我们分享一下可将占空比设置为30%的命令吗?

提前感谢。

此致、

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    您可以在本 指南的第6.4节中找到该内容。 RTTT 是我们建议使用的工具、可使这些类型的测试更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    您所建议的指南告诉我们如何在调试模式下运行。 由于我们的器件位于认证实验室中、因此我们无法执行该操作。  您能建议在 WL1835MOD 上设置占空比的另一种方法吗。

    谢谢。

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bala、

    您可以使用 校准器工具执行相同的功能