This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:SimpleLink Azure IoT azure_cc32xx_4_10_01_01的下载链接已损坏

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1300926/cc3220sf-launchxl-download-link-to-simplelink-azure-iot-azure_cc32xx_4_10_01_01-broken

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我正在进行一个项目、正在开发一个解决方案来将 CC3220SF 连接到 azure_IoT_HUB、并希望使用 SimpleLink Azure IoT 插件、但所有下载链接都显示出损坏、我可以从哪里获取此文件?

Azure _cc32xx_4_10_01_01

2个月前在一篇文章中引用了该链接、但该链接不再适用于我、我收到一个404 Not Found 页面。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276278/launchcc3220modasf-unable-to-import-an-example-project-from-the-azure-iot-plug-in?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc3220%20azure%20download#

我已找到存储库、但由于我使用的是 Code Composer Studio、因此想要使用安装程序。

https://github.com/TexasInstruments/azure-iot-pal-simplelink

MacOS 版本会很好,但我也可以在 Windows 平台上工作,如果它不适用于 MacOS。

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    遗憾的是、我们停止了对 CC32xx 的插件支持。  

    我不知道 GitHub 重新映射、但你可以尝试使用它-可能需要移植到最新的 SDK。  

    Br、

    小比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    即使不再受支持、您是否有此文件可以私下发送、以便我在项目上取得进展?

    也许应该有一个说明表明支持结束的地方,我在尝试下载它的时候只遇到文件找不到错误,但是,很多文档仍然可用,没有提到支持结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了 GitHub 软件,你 应该能够 在任何机器上使用它-你不需要安装程序(我找不到它)。

    我们基本上采用了 Azure 插件并添加了适应层(即您所拥有的层)。

    如果您要启动新工程、我建议使用最新 CC32xx SDK (7.10)中的一个示例工程作为参考。 然后您 可以 添加所有 azure 文件和移植层内容(如果您想要移植到最新的 SDK、则仍然需要大多数内容)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的回答和想法、我会了解如何实现这个移植、如果能使用最新的 SDK、我也会尝试实现这个移植。