This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:CC3135

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1301306/boostxl-cc3135-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

先生、您好、我将开发一个应用程序以便通过 WiFi 发送数据、 我有一个将从传感器读取数据的 stm32L496 STM 板、该板将数据传输到 CC31XXEMUBOOST、该 emu 增强板应该会通过 SPI 将接收到的数据发送到 BOOSTXL-CC3135、而 BOOSTXL 应该将接收到的数据传输到应用程序

请提供说明在 CC31XXEMUBOOST 中读取 SPI 数据的示例代码。 我已经将 STM32L496配置为读取传感器数据并完成 SPI 配置

我已安装您的服务包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在网络处理器指南的附录 D 中阅读有关 SPI 通信的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

    我们还有 TI 驱动程序的 SPI 通信示例、但当您使用 STM 时、需要遵循其 API 示例。

    此致!

    罗格利奥