This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:需要 CC2564BYFVR 的数据表

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1300268/cc2564-data-sheet-require-for-cc2564byfvr

器件型号:CC2564

你(们)好!

我在您的网站上找不到 MPN CC2564BYFVR 的数据表、该数据表仅显示了 RVM 封装的信息、您能在哪里找到它吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandy Chan:

    CC2564的数据表和其他技术文档应位于此处为 https://www.ti.com/product/CC2564的产品页面上、您也可以访问此处  为 www.ti.com/.../SWRS121以获取数据表。  

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供信息、但是数据表没有 YFV 封装、也没有引脚输出信息、这就是我们提出问题的原因、请进行检查、您是否会为我们分享、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy:

    很抱歉让人感到困惑。 由于 CC2564B YFVR 不推荐用于新设计( NRND )我们将必须离线继续进行此 操作,以便与您一起验证一些内容,然后才能共享数据表。  我将使用您的个人资料电子邮件启动一个电子邮件主题帖。   

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢、我们将等待您提供进一步的信息、谢谢。