请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 您好、我们遇到了一个类似的问题、两年前看到了一个 TT、但没有找到解决方案。
这是关于韩国认证、需要低于90%的 BLE 占空比
我们现在使用 hcitool cmd、但无法找到任何有关 Duty 的设置。
我知道您对此有何经验吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我们遇到了一个类似的问题、两年前看到了一个 TT、但没有找到解决方案。
这是关于韩国认证、需要低于90%的 BLE 占空比
我们现在使用 hcitool cmd、但无法找到任何有关 Duty 的设置。
我知道您对此有何经验吗?
您好!
遗憾的是、似乎没有用于修改占空比的 HCI 命令。 根据 ETSI、任何低于10dBm 的设备都不需要复杂的测试、如停留时间。 您也可以参考以下线程:
Br、
J·M·托雷斯