This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:Windows 10驱动程序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1299972/lp-xds110-windows-10-driver

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: BP-CC3301

您好!

我已将 LP-XDS110 + BP-CC3301连接在一起、并尝试运行 SimpleLink Wi-Fi 工具箱无线电工具、但无法将器件正确连接到笔记本电脑。 驱动程序安装似乎有一些问题、因为设备管理器显示了两个 USB 串行设备、但在"其他设备"列表中也显示了两个 XDS110设备、如随附的屏幕截图中所示。

当尝试根据 Wi-Fi Toolbox 用户指南通过命令行检测 LP-XDS110时、找到一个器件、但 Device Name (设备名称)、Manufacturer (制造商)和 Serial Num (串行数字)显示为"Unknown"(未知):