This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:校准器工具的功能是什么?

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1298778/bp-cc3301-what-does-the-calibrator-tool-do

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301

您好、专家:

我对校准有一些疑问、无法从 swru602找到它。

请帮助解答以下问题。

校准仪的作用是什么? 校准期间它是否应该生成某物并将其编程到 CC3301?  

从日志中可以看出、每次都很成功、我不需要提供标准信号。 是否有任何东西引入了故障情况?

校准工具用于生产线。 那么、我们的目的是什么? 来检查硬件问题?

加电时、RTOS MCU 会将"static_calibration.bin"编程到 CC3301。 我应该如何生成该文件?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    Lihui Yang 说:
    校准仪有什么作用? 校准期间它是否应该生成某物并将其编程到 CC3301?  [/报价]

    校准器工具是一款用于控制 CC33XX 无线电前端的工具。 用户可以使用特定的参数打开发送器或接收器。 该工具专为在嵌入式 Linux 主机上运行而设计。 它不会生成供 CC3301使用的任何内容。  

    Lihui Yang 说:
    从日志中、每次都可以成功显示、我不需要提供标准信号。 是否有什么会引入故障状况?

    我不确定我是否理解这个问题、您能解释一下吗? 校准器不会监测故障情况。  

    Lihui Yang 说:
    校准工具用于生产线。 那么、我们的目的是什么? 要检查硬件问题?

    它有许多用途;检查制作板的射频性能、用于认证的命令行等。 产品需要测试射频前端的任何情况。  

    Lihui Yang 说:
    通电时、RTOS MCU 会将"static_calibration.bin"编程到 CC3301。 如何生成此文件?

    客户不能生成此文件。 它由 TI 提供。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh,

    由于工具名称是校准器且它用于生产、我希望它应该使用标准源进行校准、并将参数存储在 CC3301中。 根据您的回复、 校准器是一款工具、可将 CC33xx 设置为仅发送特定射频。 客户需要设置测试设备、如指点点、设备可检查射频性能。 任何优点或缺点、客户需要从他们的设备中进行判断、对吗?

    我可以说 Linux 中的校准器与无线电测试工具相同吗? 只是校准器使用带 SDIO\UART 的 Linux 命令集进行生产、而无线电测试工具是带 JTAG 的 Windows GUI 界面进行调试和开发?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    [报价 userid="115858" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1298778/bp-cc3301-what-does-the-calibrator-tool-do/4930865 #4930865"]任何好的或不好的,客户需要从他们的设备判断,对吗?

    是的、这是正确的。 射频测试设备可用于测量 CC330x 的性能。

    我可以说 Linux 中的校准器与 Radio 测试工具相同吗? 校准器使用带有 SDIO\UART 的 Linux 命令集进行生产、无线电测试工具是带有 JTAG 的 Windows GUI 界面进行调试和开发?

    是的、没错

    。 校准器的设计使您无需为客户电路板连接 JTAG。 只需使用主机 Linux 器件内的校准器工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh,

    再次确认客户需要做什么。

    客户可以使用校准器工具+设备检查其电路板上的射频性能\CC33xx 功能是否正常。

    客户  还可以从上面获取 TX 功率、并在需要时在其 SOC 中记录正确的 TX 功率设置。  

    似乎 TX 功率只是客户在校准器工具测试过程中获得和调整的东西、对吗?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    到目前为止、您的理解是正确的。  

    似乎只有 TX 电源是客户在校准器工具测试过程中获得和调整的唯一因素,对吗?

    不可以、校准器工具也允许 RX 测试。 本指南中包含一个 RX 测试示例。