This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:在收发器模式下设置 TX 电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1296705/cc3135-set-tx-power-in-transceiver-mode

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3235S

您好!

我在 ECM 测试期间使用收发器模式来测试 TX 发射。 它适用于频率通道选择。 我可以从通道0到通道13进行测试、但我看不到 TX 发射功率等级有任何差异...

也许我 忘记了一些重要的东西。 功率级别看起来与参数值0、5或15相同。

此致、

安托万

用于更改功率级别的命令为:  

sl_SetSockOpt (wTransceiverSocketSL_SOL_PHY_OPT、SL_SO_PHY_TX_POWER、&wPower、sizeof (wPower))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    您是否偶然有了我们基于 GUI 的 无线电测试工具? 我鼓励您在进行这些 RF/EMC 测试时使用此工具、因为它可实现对无线电的简单而又准确的控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    可以选择使用无线电测试工具。 我将要求一些硬件更新、以便在 UART 或 SPI 上将数据从我的 PC 直接交换到芯片组。  
    但最终、我们不可能使用这种方式。 它只能帮助我确定错误是来自芯片组固件版本还是来自我的实施,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    是的、正确。 这些主机命令具有某些依赖性、因此可以帮我排除这些依赖性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我认为最好的方法是在固件中实施无线电工具命令。 请检查文件 radiotool.c/.h indise 无线电工具目录(Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs\)。 由于 CC3135和 CC3235的网络部分相同、因此您可以使用与 CC3235无线电工具代码相同的 sl_ API 调用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!  
    我已经下载了无线电工具 GUI、修改了我的硬件、以便通过 UART 将芯片组连接到我的 PC。 我将能够使用 SLImageCreator.exe 与芯片组讨论。  

    不幸的是、我无法使用无线电工具、在尝试连接到芯片组的超时时间很长(显然使用了相同的 COM 端口)后、我收到了这条消息。  

    您是否有 使其正常工作的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  
    在 radiotool.c 中的 RadioStartTX 函数中、我无法选择 TX 功率级别。 我可以设置音调功率级别(从-25至25)、但它不是全局 TX 级别功率(从0至15)、对吗? 能否得出结论:我们无法在连续发射测试期间配置 TX 功率级别? 如果答案是肯定的,这是可以的,我只需要快速知道。 在测试期间、我们可能始终处于最大 TX 功率。  

    安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    这取决于 TX 模式。 在 CV 模式下、您只能设置提示音。 但在连续模式下、您可以设置 TX 功率。

    1月